This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:TPS2544能否在器件启用后通过并联 RLIM 电阻器调节电流?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795446/tps2544-can-tps2544-adjust-current-by-parallel-rlim-resistor-after-device-enable

器件型号:TPS2544

大家好、

作为标题、  

TPS2544能否 在器件启用后通过并联 RLIM 电阻器调节电流?

2.如果没有、是否应禁用器件、然后启用以设置新的电流限制?

3. CTL 变化将会释放。 我们能否切换 RLIM、然后更改 CTL 以设置新的电流限制?

谢谢

请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaq、
    您是否想详细说明您的具体用例、以及为什么您需要为 ILIM 引脚使两个电阻器彼此并联? 两个 ILIM_LO 和 ILIM_HI 引脚是否不足以满足您的应用需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我们有一个应用、用于在系统损坏时检测热电阻并降低终端器件输出电流。 为 USB 端口充电。 系统正常运行的示例、TPS2544 ILIM_HI 设置为2A、发生热事件时、TPS2544 ILIM_HI 立即设置为1A。

    应用程序预计在系统稳定且未断电的情况下运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    简而言之、是的、您可以添加一对并联电阻、并通过更改这些电阻即时更改 ILIM。 但是、电流变化不会立即发生、因此我建议您从 ILIM_HI 更改为 ILIM_LO、或者在更改连接到 ILIM_HI 的电阻后重置 TPS2544