This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010:超频

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796664/lm25010-overclock

器件型号:LM25010

我们在 Vin=24V、Vout=3.3V、Ron=18.7k 和 L1 22µH Ω 的条件下运行 LM25010。 典型输出电流约为50mA。

这导致开关频率约为1.3MHz。 建议的开关频率为1MHz。  

我们是否需要担心在如此低的电流水平下进行超频会对器件寿命产生任何影响?  

是否有关于此主题的任何知识或数据?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、

    开关会对器件施加应力、因此开关增加30%会对器件施加30%的开关应力。 也就是说、还有许多其他考虑因素可能会随着时间的推移而对器件施加更大的压力(温度升高、电压升高...)。

    这可能是可以的、但我们建议此器件在1MHz 或更低频率下运行。

    Sam