This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447-A19-230VEVM:EMI 滤波器配置

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3447-A19-230VEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795843/lm3447-a19-230vevm-emi-filter-configuration

器件型号:LM3447-A19-230VEVM

大家好、我想知道是否有人可以向我解释 EMI 滤波器中使用的异常 LC 滤波配置。 它类似于四阶 LC 滤波器、但放置在交流输入端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sefa、

    我不确定您的"异常"是指什么? 它必须与三端双向可控硅开关元件调光器兼容、并且具有足够的滤波来通过 EMI。 在整个交流输入上提供差分模式滤波、在灯泡中没有接地、因此滤波通常为差分模式。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体来说、差分滤波器在电感器之间有一个电容器、根据我运行的仿真可以大幅改变行为、但我不知道如何推导该原理图的频率响应。 我所指的 CAP 是 LM3447-A19-230VEVM 原理图中的 C4。 您能否向我解释一下该电容器的基本优势?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、当然、它会将其从双极滤波器更改为四极滤波器、从而提供更多衰减。 如果您拉出 C4、它将变为双极滤波器、其中"L"变为其中一个值的2倍。 在使用和不使用该电容器的情况下仿真滤波器、您将看到差异(注意、在对施加的频率进行仿真时、PFC 电容器上的输入为仿真的输出(在仿真中的输入端放置一个50欧姆电阻器、 这就是 EMI 测试所做的、删除 sim 的整流器电桥、只需'L'和'C'、并在需要时删除电阻)。 这在三端双向可控硅开关元件调光设计中非常重要、尤其是在200-240 VAC 输入下。 原因是电容值可以小得多、从而在150KHz 及以上时获得相同的衰减(EMI 认证的一部分)。

    如果您创建具有相似电感值的双极滤波器和四极滤波器、请查看衰减高于极点频率的程度、这就是为什么这样设置的原因。 TRIAC 调光不是唯一使用它的地方。 它也可用于电源设计、尤其是在空间有限的情况下。

    TRIAC 调光器希望看到电阻器负载、EMI 滤波器更像电容器负载。 Triac 调光器与电容器负载不同、它们需要保持电流、电流相移可降低实际功率负载电流。

    此致、