This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 和太阳能锂离子电池充电器

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24030, BQ24040, BQ24166, BQ24210, BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796491/usb-and-solar-cell-li-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24030、 BQ24040、 BQ24166、 BQ24210、 BQ24032A

你(们)好

寻找最佳的 IC 来设计适用于小型物联网设备的双输入(USB 和太阳能电池)电池充电器。 充电速率最大为0.5 C,MPPT 不是必需的。 是否有任何基于 TI 器件的选项?

BR

Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gilberto:

    TI 拥有的唯一双输入充电器是 BQ24166 (开关)和 BQ24030 (线性)、但两者都具有 IBATHIZ =~50uA。 对于0.5A 充电电流、我建议使用线性充电器。 对于较低的 IBATHIZ、您可能会考虑具有 MPPT 的单输入线性充电器 BQ24040或 BQ24210。 两者均具有 IBATHIZ <10uA。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff

    我在 bq24032a 手册中找不到任何对 IBATHIZ 的引用。

    您能提供更多信息吗?

    BR
    Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉尔贝托、

    IBATHIZ 是在没有输入源时电流返回电池的通用术语。 如果您的系统负载远高于仅电池模式下的系统负载、则您可能不会对此感到担忧。 实际上、我看到了 BQ24032A 的错误行。 它被称为 ICCslp、它也非常低(最大5uA)。

    此致、
    Jeff