This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92410:不带 TPS92411

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92410, TPS92411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796225/tps92410-without-tps92411

器件型号:TPS92410
主题中讨论的其他器件: TPS92411

您好!

TPS92410是否可以在没有 TPS92411的情况下运行?

我不允许控制每个 LED 的电流值。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它无需 TPS92411即可工作。 从整流交流电中、功率因数将较差、它可以在直流电下正常工作。 这取决于您计划如何处理它。

    我不理解:"我不允许控制每个 LED 的电流值"

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin-san、

    感谢你的建议。

    我可能无法正确理解 TPS92411的行为。

    >从整流交流电中,功率因数将较差,它可以在直流电中正常工作。
    如果将 TPS92410和 TPS92411结合使用、这是否意味着它可以在 PFC 下正常工作?

    我假设 TPS92411用于控制每个 LED 的电流。


    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、

    TPS92410是一款用于 PFC 和线路调节的电流调节器。 与 PFC IC 类似、但用于线性电流调节。 它不需要 TPS92411开关。

    TPS92411是一种"智能"开关。 它允许电流流向 LED 部分或绕过 LED。 这使得电流调节器(例如 TPS92410)能够在输入电压低于总电池组电压时继续调节电流。 如果使用了三个器件、则可以通过80V、40V 和20V 部分设置二进制文件。 这意味着当输入电压高于80V+40V+20V 时、所有 TPS92411将打开。 如果输入电压低、则正确的开关将会闭合并断开。 例如、如果输入电压为70V、则80V TPS92411将绕过 LED、40V 和20V 将允许电流流向 LED、40V + 20V = 60V。 这会在 MOSFET 线性电流调节器上留下10V 的电压、70V - 40V - 20V = 10V。

    TPS92410和 TPS92411无需相互配合即可正常运行、它们的协同工作效果更好。 一个用于调节 LED 电流、另一个用于确定哪些 LED 部分应获得电流、哪些部分应被旁路。 数据表和参考设计对此进行了说明。

    如果仅使用 TPS92410、它将调节 LED 中的电流(假设 LED 电池组电压为120V)。 一旦输入电压降至120V 以下、TPS92410就无法向 LED 提供电流、因为输入电压低于 LED 堆叠电压。

    此致、