This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:推荐器件型号

Guru**** 2814215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796176/bq25601-recommended-part

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25606BQ25895

大家好、

您能告诉我以下用例的推荐器件型号吗?

-输入:DC12V

-输出:9V、7V、6V、5V、最大值

-电池:15Ah LIB1电池、4.2V 充电/放电、2.5h 或5h 内充满电。

-电源路径:下面为红色。

-希望 通过 MCU 通过外部电阻器更改输出电压

请尽快向我提出建议,谢谢。

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月、

    BQ25606/BQ25601适用于12V 输入电压、单节电池充电。 需要使用单独的升压转换器将充电器的 VBAT 或 VSYS 升压到5至9V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    我同意 Eric 的意见。 另一种选择是 BQ25895、其最大充电电流为5A、可实现更快的充电速度。

    此致、
    Angelo