This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:单 TPSM84824、用于三个 DAC38RF80 1V 数字 VDDDIG 电源

Guru**** 2560200 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, DAC38RF80, TIDA-01027, TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796554/tpsm84824-single-tpsm84824-for-three-dac38rf80-1v-digital-vdddig-supply

器件型号:TPSM84824
主题中讨论的其他器件:DAC38RF80

尊敬的 TI:

我已经在数据转换器论坛上提出了这个问题。

但我有人建议在电源论坛上提问、因此我在电源论坛上发布了相同的问题、如下所示。

 

我们正在为    客户设计采用 ADC12DJ3200和 DAC38RF80的数据采集板。
我们使用三个 ADC12DJ3200 和三个 DAC38RF80。
我们正在为 ADC 和 DAC 设计珍珠板。
我们在     参考 TI 参考设计 TIDA-01027后、为 ADC 和 DAC 板的所有电源选择了 TPSM84824串联稳压   器、尽管 TIDA-01027设计仅用于 ADC12DJ3200。

ADC 和 DAC 板将是原型板、我们将评估 ADC 和 DAC 的所有可用模式。
现在、不同模式下 ADC 和 DAC 的功耗是不同的。

 对于 DAC38RF80 ,对于 MODE1:1V 数字电源 VDDDIG1的电流消耗典型值为:1478mA,最大值为2290mA。 因此,如果我们获得最大额定电流,那么对于三个 DAC,它为6.87A。

和对于 MODE3:1V 数字电源的电流消耗典型值为2253mA、数据表中未给出此模式的最大额定电流。 因此,对于典型的额定电流,三个 DAC 的电流为6.759A。

如果我们看到 MODE1中的典型电流和最大电流之间存在差异、则1个 DAC 的电流为812mA、3个 DAC 的电流为2.436A。

我的问题是:

DAC38RF80 MODE3中1V 数字电源的最大额定电流是多少 

TPSM84824是否  是 DAC38RF80的理想选择

3.单 个 TPSM84824是否 能够满足三   个 DAC38RF80 1V 数字电源 VDDDIG1的电流要求?

环境温度大约为45摄氏度、DAC 和 ADC 板将位于机箱中(进风扇和出风扇将安装在机箱上)。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我不知道 DAC38RF80的最大电流要求。 我假设电流消耗量取决于应用和特性。  数据转换器团队 更适合 回答此问题。

    对于问题2和3、TPSM84824可在4.5V 至17V 输入电压和8A 电源电流范围内运行。 只要您的总电流小于8A、并且电源电压处于范围之内、此器件就是一个不错的选择。