主题中讨论的其他器件:DAC38RF80、
尊敬的 TI:
我已经在数据转换器论坛上提出了这个问题。
但我有人建议在电源论坛上提问、因此我在电源论坛上发布了相同的问题、如下所示。
我们正在为 客户设计采用 ADC12DJ3200和 DAC38RF80的数据采集板。
我们使用三个 ADC12DJ3200 和三个 DAC38RF80。
我们正在为 ADC 和 DAC 设计珍珠板。
我们在 参考 TI 参考设计 TIDA-01027后、为 ADC 和 DAC 板的所有电源选择了 TPSM84824串联稳压 器、尽管 TIDA-01027设计仅用于 ADC12DJ3200。
ADC 和 DAC 板将是原型板、我们将评估 ADC 和 DAC 的所有可用模式。
现在、不同模式下 ADC 和 DAC 的功耗是不同的。
对于 DAC38RF80 ,对于 MODE1:1V 数字电源 VDDDIG1的电流消耗典型值为:1478mA,最大值为2290mA。 因此,如果我们获得最大额定电流,那么对于三个 DAC,它为6.87A。
和对于 MODE3:1V 数字电源的电流消耗典型值为2253mA、数据表中未给出此模式的最大额定电流。 因此,对于典型的额定电流,三个 DAC 的电流为6.759A。
如果我们看到 MODE1中的典型电流和最大电流之间存在差异、则1个 DAC 的电流为812mA、3个 DAC 的电流为2.436A。
我的问题是:
DAC38RF80 MODE3中1V 数字电源的最大额定电流是多少 ?
TPSM84824是否 是 DAC38RF80的理想选择?
3.单 个 TPSM84824是否 能够满足三 个 DAC38RF80 1V 数字电源 VDDDIG1的电流要求?
环境温度大约为45摄氏度、DAC 和 ADC 板将位于机箱中(进风扇和出风扇将安装在机箱上)。
谢谢、
Lalit