This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:如何禁用 UCC28780以实现直流/直流转换器的 UVLO/使能功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796511/ucc28780-how-to-disable-ucc28780-for-the-uvlo-enable-function-of-dc-dc-converter

器件型号:UCC28780

您好、先生:

我们尝试在直流/直流转换器中使用 UCC28780、同时我们需要精确的 UVLO 和使能功能;我们可以使用集电极开路输出构建这些功能、但我们不知道从何处将其连接到 UCC28780、以便它可以工作;您可以帮助检查这一点吗?

非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月

    如果需要在外部禁用 UCC28780、则可以将外部电路连接到 NTC 引脚。 当该引脚被拉至 GND 时、它将停止 PWM 并启动故障响应。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、这就是我的想法;