This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 UC1524A 的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796168/question-about-uc1524a

主题中讨论的其他器件:UC1524A

我们对 UC1524A 有疑问。

(UC1524AJ883B)

问题1.

UC1524AJ883B 属于 UC1524A。

这种理解是否正确?

问题2.

在数据表第3页的"振荡器部分"中、

输出脉冲宽度为0.5µS μ s (典型值)。

如果频率为100kHz、则周期为10µS μ s、高电平为9.5µS μ s、低电平为0.5µS μ s。

这种理解是否正确?

问题3.

请告诉我们 有关输出脉冲宽度与频率的公式。

我们需要知道 每个频率的输出脉冲宽度。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    1.正确

    2.我相信它是0.5us 高电平和9.5us 低电平,但请注意输出是斜坡而不是方波。

    没有输出脉冲宽度与频率之间的关系公式

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    我们有关于 UC1524A 的新问题。
    (UC1524AJ883B)

    问题1.
    在数据表第1页的方框图中、
    当引脚1的输入电压为4.9V、引脚2的输入电压为5.0V 时、请告诉我们 E/A 的输出。

    问题2.
    在数据表第1页的方框图中、
    当4引脚为 GND 而5引脚为 GND 输入时、C/L 的电压为0.5V。
    因为输出摆幅的最大值(电流限制放大器)为0.5V。
    这种理解是否正确?

    问题3.
    在数据表第1页的方框图中、
    请告诉我们 COMP 的功能。

    问题4.
    在数据表第1页的方框图中、
    PWM 锁存的工作原理。
    请告诉我们 COMP 和 PWM 锁存器之间的关系。

    问题5.
    在数据表第1页的方框图中、
    请告诉我们触发器的操作。
    该 IC 在启动时分频。
    因此、触发器的输出频率为一半。
    这种理解是否正确?
    触发器的输出为2。
    触发器的上侧是否为高电平?
    触发器的下侧是否为低电平?

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    1.这是一个我必须测量的值,我无法测量。

    2. 这是一个我必须测量的值,我无法测量。

    3. comp 是误差放大器/ C/L 输出,它将提供一个将改变器件占空比的电压电平。

    PWM 锁存器将 COMP 上的电压电平与锁存器变为方波的振荡器斜坡进行比较。

    5.通常当我看到此类器件使用了触发器时,触发器用于抵消控制器的输出。 两个输出可能会反相。

    谢谢、

    Daniel