请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UC1524A我们对 UC1524A 有疑问。
(UC1524AJ883B)
问题1.
UC1524AJ883B 属于 UC1524A。
这种理解是否正确?
问题2.
在数据表第3页的"振荡器部分"中、
输出脉冲宽度为0.5µS μ s (典型值)。
如果频率为100kHz、则周期为10µS μ s、高电平为9.5µS μ s、低电平为0.5µS μ s。
这种理解是否正确?
问题3.
请告诉我们 有关输出脉冲宽度与频率的公式。
我们需要知道 每个频率的输出脉冲宽度。
此致、
西泽高郎