This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:功率因数不良、原因不明

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796674/ucc28070-poor-power-factor-for-unknown-reason

器件型号:UCC28070

大家好、

我将 UCC28070A 用于我的 PFC 电路、

输入电压:120Vdc-375vdc

输出电压:380V 直流

I OUT (最大值):5.8A

最大 I/O 功率:2200W

我在 MOSFET 的源极使用电流感应电阻器、而不是漏极中的 CT。

但我得到的功率因数较差(0.89-0.94)。

我随附了原理图、请帮我解决这个问题。

提前感谢、

Kumar.Ve2e.ti.com/.../2477.SCHEMATIC1---PAGE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    这似乎与您打开的另一个帖子类似?

    如果是同一问题、您能否关闭此帖子、因为第一个帖子包含更多有关的信息、我们可以继续尝试和调试该问题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我要关闭它