This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:PWM 开关频率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790510/lp5018-pwm-switching-frequency

器件型号:LP5018

你(们)好

我的客户有疑问。

LP5018的 PWM 开关频率被描述为典型值29kHz。
最大 PWM 开关频率是多少?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、T Kishi、

    大约为37kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kenn

    频率、是否有任何导致频率波动的条件? 它是否仅在产品变化时为21至37kHz?
    客户希望低于30kHz。
    请告诉我是否有条件会发生变化。

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    振荡器频率和内部电路的结果为21-37kHz。

    它与产品相关、没有导致移位的特定条件。

    客户是否有任何理由希望低于30kHz?