This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912:处于关闭模式 LED 的 TLC6C5912PWR 咖啡机将出现闪烁问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794961/tlc6c5912-tlc6c5912pwr-coffee-maker-in-off-mode-led-there-will-be-flicker-problems

器件型号:TLC6C5912

TLC6C5912PWR 咖啡机处于关闭模式 LED 指示灯将出现闪烁问题

随附的请找到项目原理图供您参考、症状是 MCU 每四秒唤醒一次、然后在唤醒期间 LED 将闪烁。

有关详细信息、请参阅下面的 LED 驱动器 IC 测试波形。谢谢。

 

1) 1)     MCU 处于睡眠模式:

通道1:LED_CLR (脉冲时间:100ms)

通道2:LED_G (脉冲时间:100ms)

通道3:LED_RCK

通道4:LED_SRCK

波形1:


波形2:


2)     2) MCU 处于睡眠模式 LED_SER_IN 信号:

波形1:


波形2:


 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们检查一下这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以尝试断开 CLR 信号? 您的 VLED 波形是什么?