请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 你好
我想将两个 LED 串行连接到该驱动器的每个输出。 在所有文档中、我看到每个输出都有一个 LED、其阳极连接到5伏。 是否正确地将两个 LED 串联并为灯串供电至12伏(VLED、灯串第一个 LED 的阳极= 12V)?
我要使用的 LED 在电流为30mA 时具有3V 的下降 Vf
感谢您的快速回答
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.