This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:LiFeS2的电量监测计

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795079/bq35100-fuel-gauge-for-lifes2

器件型号:BQ35100

大家好、团队、

我与一位正在为其2S1P L92 (LiFeS2)电池组(3.0V)寻找电量监测计的客户合作、我想了解 BQ35100是否是我们供他们考虑的最佳选择。  

阅读数据表后、注意到 BQ35100可支持以下特性:  

  • 支持锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)和锂二氧化锰(Li-MnO2)化学电池
  • 精确的电压、温度、电流和库仑计数器测量、可报告电池运行状况和使用寿命
  • 针对 Li-MnO2的运行状况(SOH)算法
  • 放电结束(针对 Li-SOCl2的 EOS 算法)
  • 针对所有电池类型的库仑累积(ACC)算法

在我的客户应用中、他们正在为2S1P 电池组寻找可靠的充电状态、从最后一个要点中可以看出、他们应该能够通过库仑计数算法实现这一目标。

此致、

Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、
    是的、它们应该能够为其电池使用累加器模式。 LiFeS2是否不可充电?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您在此处提供快速回复。

    LiFeS2是不可充电的、以下是类似的数据表供参考: http://data.energizer.com/pdfs/lithiuml91l92_appman.pdf

     似乎 BQ35100的其他功能可能不适用于我的客户应用、因此我想问您、使用此监测计而不是 ADC 是否有任何其他好处?

    我对库仑累加算法不是很熟悉、因此了解优势(与 ADC 相比) 将有助于我了解这里更好的选择是什么。

    作为参考、以下是这些电池在恒定放电下的放电率:

    此致、

    Javier Palomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 guage 使用16位 Δ-Σ 集成 ADC 对传递的电荷进行库仑计数。 它对测量的电流进行过采样、以确保高精度。 如果您获得单独的 ADC、则必须具有相似的 ADC 才能获得同等的性能。 大多数主机控制器没有这种分辨率。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx -理解、感谢您的解释。  

    此致、

    Javier Palomo