This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:建议为 BQ24610上的 LED 供电并降低 LED 的功耗

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796207/bq24610-advise-on-powering-the-leds-on-the-bq24610-and-reducing-power-consumption-of-the-leds

器件型号:BQ24610

您好!

我一直在想用它的 LED 来降低 BQ24610的功耗、同时使其保持足够明亮。

我的系统使用24V 电源、连接的电池是5S1P、电压范围为13V 至21V。

我有一个 DCDC 转换器、这是 一个为电机输出12V 电压的 LMZM33606RLX。

我曾讨论过专用的 LED 驱动器、但我看到的所有驱动器都是 LED 驱动器、它完全控制 LED、您需要向 LED 驱动器发送控制信号。

我想我可以通过另外两种方法:

1) 1)由于我的 LMZM33606RLX 为12V、因此我可以使用正确的串联电阻值为 CE、PG、STAT1、STAT2、ACDRV 和 BATDRV 的 LED 进行连接和供电、 但我所担心的是、使用12V 电源可能会损坏 BQ24610信号引脚(我可能完全错误、因为我的部分人说这是不正确的、因为您的电阻器会限制它、 但是、在我的脑海中、有一个原因是他们使用 VREF 的3.3V 电压为 BQ24610上的 LED 供电)、这个选项会很好、因为我根本就不必为系统添加额外的组件、 除了一些 BAT54二极管、因此我可以从 VREF 或在12V 激活时运行 LED。

2) 2)是从专用降压直流/直流转换器而不是从3.3V 输出或12V 输出的线性直流/直流转换器运行所有 LED。

希望大家能尽快收看!

我附加了一张图、其中显示了我在 multisim 上针对想法1快速运行的仿真、如果 VREF 和 LMZM33606RLX 同时运行来为 LED 供电、则会出现最坏的情况

  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mo、
    CE、STAT1/2、PG 引脚具有 ABS。 最大值为33V、如果您查看图19。 在 d.s 中、这显示了一个典型应用原理图、其中 STAT1/2、PG 上拉至适配器电压、而不是 VREF。 绑定到 VREF 可帮助使用 MCU 监测故障状态的客户、因此通过上拉至 VREF 可监控 EVM 板上的故障、并允许我们对 ISET1/2、ACSET 引脚使用相同的上拉电阻(最大额定电压为3.6V)、 因此使用12V 没有问题。 您希望将电流保持在内部 FET 中(可在 d.s 的功能方框图中看到)< 5mA ((VPULLUP - Vfwd (LED 的正向压降))/串联电阻器)