This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2893:未加密 Spice 模型

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2893, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795226/ucc2893-unencrypted-spice-model

器件型号:UCC2893
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好

我的客户有疑问。

客户需要一个未加密模型来使用 Simetrix / SIMPLIS 进行仿真。
是否可以提供?
请检查商品是否有任何必要的条件。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    很抱歉、没有 UCC2893的 SIMPLIS 模型可用、但您可以从以下链接中参阅 UCC2893的 PSpice 和 TINA-TI 模型。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢你的答复。

    我知道没有 SIMPLIS 模型。
    但是、如果您有 PSpice 的未加密模型、则可以将其导入到 SIMPLIS 中。
    但是、由于 Web 上只有加密模型、您能给我一个未加密的 PSpice 模型吗?

    Reagrd
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    您可以联系 TI 支持 :www.ti.com/.../calltisupport.tsp 以获取模型的未加密版本。

    谢谢、
    Vivek Agarwal