This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26600的 NC 和 SHDN 端子

Guru**** 2770555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796301/tps2660-nc-and-shdn-terminal-of-tps26600

器件型号:TPS2660

你(们)好

我的客户对 TPS26600有两个问题。
请告诉我以下问题吗?

1。
我认为 NC 端子应该是开路的、但它连接到 EVM 原理图中的 RTN 端子。
哪一项是正确的?

2.
如果我想始终启用 TPS26600 (不使用 SHDN 端子)、是否应该将其打开?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    请在下面查找答复:

    1。

    我认为 NC 端子应该是开路的、但它连接到 EVM 原理图中的 RTN 端子。

    哪一项是正确的?

    NC 引脚可以保持断开状态、也可以连接到 RTN 引脚。

    2.

    如果我想始终启用 TPS26600 (不使用 SHDN 端子)、是否应该将其打开?

    SHDN 引脚可保持断开状态。 SHDN 在内部上拉。