This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500101:电源序列要求

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ500101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796033/bq500101-power-sequence-requirements

器件型号:BQ500101

大家好、

 BQ500101上的 VIN 和 VDD 之间是否有任何电源定序要求?  我对绝对最大值表的读数不会在加电期间限制 VDD = 0V 时 VIN = 12V。   我是对的吗?

非常感谢、  

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    VIN 和 VDD 之间没有电源序列要求。
    VDD 和 PWM 信号之间存在电源序列要求。 应在 PWM 开启之前应用功率级的 VDD。

    谢谢