This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 LED 问题

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796254/lp5569-lp5569-led-issue

器件型号:LP5569

大家好、

我的客户遇到一个问题   、即 LED7通道(绿色 LED)中的 LED 仍然亮起、即使电流设置为0mA。 如果电流被设定为0mA、其余通道运行正常。

客户使用外部独立 HV 源来驱动6S3P RGB LED。 下面是 SCH、您对上述问题有什么意见吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    sch 不是很清楚、但红色 LED 似乎是通过 NPN 控制的、而绿色/蓝色 LED 是通过4.7K 或直接连接到 HV?

    实际上、LEDx 引脚仅支持最大6V 电压、因此如果连接到高电压、可能会损坏 LEDx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的回复。 这很有帮助。

    此致、