This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:最低电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793595/lm5170evm-bidir-lowest-voltage

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我正在寻找双向电流电源。  LM5170是否允许降至2伏?  此外、如果可能、 是否可以在2至4伏的范围内将电流推高至60A?


此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复。
    请参阅数据表的第6.3节。 在升压操作中、LM5170转换器的最小输入电压为3V。
    此致
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的提问。 是的、LM5170可以支持您的应用。 数据表的3V 建议用于升压至48V、您应订购 EVM 进行评估。 您可以通过更改 R77和 R78来修改电压调节电平。 您可能还需要从4V 侧产生所需的10V 偏置电源。 如果您只有2V 的源电压、则需要使用电荷泵或升压器件为 LM5170产生10V 的电压。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi