This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:BQ78z100 MOSFET GS 电阻选择问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789659/bq78z100-bq78z100-mosfet-gs-resistance-select-issue

器件型号:BQ78Z100

如图所示、R7、R8=3M、会影响电路工作的稳定性?

R7、R8的建议值为10M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能澄清自己的疑虑吗? 它们连接到栅极。 您是否关心稳定性。 这些电阻器用于电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 FET 的充电和放电有点担心、如果使用3M 电阻、我也可以测量输出电压。

    由于我的产品已发货、我不确定是否存在其他问题。因此、我想听取您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Skate、您好!
    该电阻器用于在 FET 应关断时保持 FET 关断。 我认为3M 还可以、但如果可以选择将其更改为10M、请这样做
    谢谢
    Onyx