This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:如何将电池充电和放电曲线写入 BQ25713?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794867/bq25713b-how-to-write-the-battery-charging-and-discharging-curve-into-bq25713

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

如何将电池充电和放电曲线写入 BQ25713?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    BQ25713B 的本机充电曲线遵循为锂离子和类似化学物质充电的标准曲线、即恒定电流主充电阶段后跟恒定电压阶段、从而导致充电终止。  恒定电流阶段的电流在 ChargeCurrent 寄存器(0x03/0x02)中设定、恒定电压阶段的电压在 MaxChargeVoltage 寄存器(0x05/0x04)中设定。  

    假设这是所需的充电曲线、则只需设置这两个寄存器、BQ25713将完成其余工作。  如果需要不同的充电曲线、例如由于镍氢电池正在充电并且需要不同的终端方案、 然后、外部 uC 还将通过 ChargeCurrent 和 MaxChargeVoltage 寄存器控制电流和电压、但它不会写入单个值并让本机充电配置文件进行控制、而是需要进行多次写入以微调终端控制。  

    电池放电并未真正遵循曲线、而是电池将根据系统的电流消耗进行放电。  BQ25713将根据需要在充电和放电之间自动转换以支持系统电流消耗、而不超过 IIN_DPM 寄存器(0x25/0x24)中设定的适配器输入电流。  

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    非常感谢您的详细解释、我将尝试您的提示、并可能在将来再次搜索您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴我能提供帮助。

    Steve