This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:1.5µH μ H 电感器的电感器选择设置(IADT 引脚)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794304/bq25703a-inductor-selection-setting-iadpt-pin-for-1-5-h-inductor

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703BQ25713

您好!

BQ25703A 的数据表提到、可以通过电阻器设置电感器值、并列出了1µH Ω、2.2µH Ω 和3.3µH Ω 的可能电阻器值。
它没有1.5µH μ H 电感器、就我在数据表中的其他位置所知、这也是受支持的。 这个应该改为使用1µH 值吗?

"μH μH μH μH 在2.2 μ s 或3.3 μ s 时为800kHz、在1 μ s 或1.5 μ s 时为1.2MHz。
主机必须在器件 POR 后设置正确的 PWM 频率。" (P37)

是否有任何公式可以计算电阻器值? 就我看到的、这个值被用来计算功耗、并且它与电感器的匹配越好、计算功耗就越好。

提前感谢、
BG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benny、

    指定电感器值的主要目的是、它用于 在 转换器占空比的相位期间重建电感器电流、其中高侧开关关闭、低侧开关打开。  这是必要的、因为电流感应电阻器只能在占空比的反向部分测量电感器电流。

    然后、BQ25703将该重构的电感器电流用于器件的平均电流模式控制。   设置错误的电感器值、 即使电感器值接近、也会对开关稳压器的反馈环路产生不利影响、这将影响瞬态响应、精度等  

    电阻器值在启动时被采样到"单元"中、因此它不是可计算电阻器值的连续范围。  很抱歉,第37页上对1.5 uH 的误导性引用,但出于上面列出的原因,您应该更改电感值以匹配表3中支持的电阻器单元-1.0、2.2或3.3 uH。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从1.5µH 内部文档中删除了对 μ H 电感器的所有引用、并添加了不支持的内容。
    µH 选择1.0、2.2或3.3 μ H 电感器。

    不过、还有一个小问题。 是否建议使用电感器精度/容差? 其中大部分的折扣额定高达20%、甚至是30%。
    较大的误差是否会影响 BQ25703/BQ25713器件的运行?

    感谢您对此进行澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对本尼的理解。 很高兴我能提供帮助。

    Steve