请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27524A 主题中讨论的其他器件: UCC27511A
您好!
我正在进行栅极驱动器设计、有两个问题。 可以帮帮我吗?
UCC27524A 数据表的第7.1节绝对最大额定值显示拉电流/灌电流在0.5us 内不应超过5A。 只要 I*i*t 在5A*5A*0.5us =12.5A*A*us 之内,该器件是否能够在更短的时间内处理更高的电流? 例如,该器件能否以6A 电流安全运行10ns (0.36A*a*us)?
UCC27524ADGNR 的 MSOP-PowerPAD 封装 在顶部外壳上暴露了心垫。 数据表提到底部焊盘连接到器件基板、但没有提到顶部焊盘。 顶部焊盘是电气连接还是热连接到内部器件? 如果散热器安装在顶部散热垫上、效果如何? 将顶部焊盘连接到 GND 是否电气安全?
谢谢你。
此致、
振宇