This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:LM5119能否输出12V 负电压?

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792084/lm5119-can-lm5119-output-negative-12v-voltage

器件型号:LM5119

LM5119能否输出12V 负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ranen:

    LM5119是一款常规降压控制器。
    如果您可以共享计划用于-12V 输出的拓扑电路、我可以看看 LM5119是否可用于此应用。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ranen:

    我们一段时间没有收到您的回复、希望您已经回答好了。
    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱
    我们的应用符合 LM5119规范、LM5119是降压转换器的电路拓扑。 我们只想知道是否可以输出负12V 电压?谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ranen:

    您是否计划使用以下应用手册中的电路?

    www.vishay.com/.../creatingnegativeoutputvoltage.pdf

    谢谢