This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65735:可能的最大开关速度、能够驱动4个遮线器而不是2个遮线器、以及遮线器供应商上的任何导线和遮线器类型信息?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794975/tps65735-max-lswitching-speed-possible-ability-to-drive-4-shutters-instead-of-2-and-any-leads-on-shutter-suppliers-and-shutter-type-info

器件型号:TPS65735

大家好、我对 TPS65735 PMIC 有几个问题。

我们有一个不寻常的设计、我们需要一次控制4个 LCD 快门、而不是2个。

我想知道:

1) 1)可能的开关速度是多少? 理想情况下、我希望以240Hz 的速率控制 LCD 快门、而不是典型的120。

2) 2)能否 将两个 TPS65735同步在一起以驱动4个 LCD 遮线器、而不是2个、每个遮线器每秒仅透明1/240? 如果没有、有哪些替代选项?

3) 3)您能否为亚洲的此类 LCD 遮光器供应商/制造商提供任何线索? LCD 必须是双绞式、薄型还是 ECB? 几乎无法找到此信息。 我确信、由于现有快门眼镜的价格、他们不必是昂贵的 PI 单元。  如果您无法在论坛中发布该信息、请直接向我发送邮件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan、

    我需要对我的终端进行一些研究、以尝试回答您的问题。 可能需要几天的时间、因为 TPS65735是一款高度特定于应用的器件、我不会每天与该器件一起使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    好的。 我要等待。

    此外、请不要忘记提供此类 LCD 的供应商列表以及需要哪种 LCD (双绞线、薄型或 ECB)。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)开关速度不由 PMU 决定。 功率 FET 位于 PMU 内部、但控制是完全外部的。 H 桥开关有4个输入:由微控制器驱动的 HBL1/HBL2、HBR1/HBR2。 在没有 PMU 任何干预的情况下、H 桥驱动4个输出以驱动 LC 快门:LCLP/LCLN、LCRP/LCRN。 这显示在 TPS65735数据表的第20页上。

    频率240Hz (4.167ms 前置)相对较慢、微控制器在以该速度切换 I/O 时不会遇到任何困难。 H 桥快门开关有100ns 的传播延迟、与开关频率相比、这可以忽略不计。

    限制因素是 MOSFET 的 RDS、它们具有40欧姆的较差 RDS。 您可以根据 LCD 电荷电容(您必须将电荷从正变为负、然后再变为负)和通过 RDS 电阻的上升时间来计算快门速度。 如果不知道使用的是什么 LCD、就很难做出这一决定、但理论上讲、240Hz 是可能的。

    2) 2)如果同一微控制器控制2个 TPS65735 PMU H 桥、则理论上会根据定义同步它们、因为它们共享相同的时钟(在微控制器上)。

    3) 3)不幸的是、我不能推荐 LCD 遮光器的任何供应商/制造商。 我没有参与此器件的开发和测试、也没有关于使用此产品的客户的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan、

    我刚刚被告知、对于可订购的器件型号 TPS65735RSNR 和 TPS65735RSNT、该器件均应标记为"NRND"。 由于文书错误、TPS65735RSNT 似乎标记为"预览"、因此产品文件夹也显示"预览"。

    如果您可以从经销商处获得库存、这很好、但我想通知您、正式该器件为 NRND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brian。

    德州仪器目前是否正在努力更换这些芯片或放弃用于快门眼镜的 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan、

    我只能代表 PMU/PMIC 团队发言。
    PMU/PMIC 团队将不再开发用于主动快门眼镜的电源管理 IC。