This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:智能扬声器的电源管理

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ77915, PMP40441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791711/bq25713b-power-supply-management-for-a-smart-speaker

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQ77915PMP40441

尊敬的同事:

我正在从事一个智能扬声器项目、我们需要使用由 USB-C PD 供电的电池+BMS。

我们确定了 BQ25713、这对于此类应用而言似乎是一个很好的电路。 与3S 电池@约4Ah 结合使用。

用例1: 扬声器连接到 USB 电源。 产品将需要20V 输出才能正常运行。

问题1:如何将 USB-PD 充电器配置为发送20V 而不是5V? µC 使用独立电路、而不是在 μ m 上复制粘贴模糊块的软块。

问题2:是否可以将系统直接连接到 VBUS 而不是 VSYS? 是否可以不使用 VSYS 或是否需要一些负载?

用例2:电池已充电、用户断开充电器。 扬声器需要在转换期间保持开启状态。

问题3 :OTG 是否足够快、足以将 VBUS 保持在20V 并使器件保持开启状态? 是否需要最小容量值?

用例3:扬声器由电池供电。  由于扬声器电路需要20V、而3S 锂离子电池仅为3*3.7V = 11V、因此我们需要将其升压。 这就是我们要将系统连接到 VBUS 的原因。  

问题4:如果我错了,但在电池模式下,VSYS 只能像电池电压一样高,对吧?

问题5:总的来说、这种概念是否很好地使用了 BQ25713电路?  

 

用例4:扬声器依靠电池运行、用户决定连接回充电器。

问题6:充电器和 BQ25713是否安全、或者是否需要在两者之间放置 PMOS 开关?  

问题7:此外、在 PMP40441参考设计(降压/升压 USB-PD 充电器)中、我们看到了用于电池保护的 BQ77915电路。 您是否建议使用它或我们只能使用 BQ25713?

提前感谢大家的帮助。

此致、

Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samir、

    用例1 -
    问题1:对于 USB PD、您将需要一些额外的 PD 控制器来仲裁20V VBUS 轨。 在充电器侧、如果您需要使用该20V 输入为系统供电(假设您已通过 PD 控制器/固件来握手该电压)、 您可能需要将系统直接连接到充电器的输入端、而不使用充电器的稳压 SYS 引脚。 此 SYS 引脚在降压/升压操作中仅可在高达19.5V 的电压下运行。 后续行动导致问题2。

    问题2:是的、您可以将系统直接连接到 VBUS、但您无法使用充电器的输入电流调节功能(即 IINDPM、它可以降低充电电流以防止输入电流超过阈值、 通常由 PD 端口提供、并单独编程到充电器中。

    用例2-
    问题3:除非您的负载非常轻、否则这通常不起作用。 OTG 从输入移除开始大约需要15ms。 因此、您的输出电容器(在正向模式下、这些是输入电容器)必须使系统负载维持15ms、这通常会转化为过高的电容、尤其是在便携式扬声器应用中。

    用例3 -
    问题4:您回答正确、这就是您考虑将系统直接连接到输入的原因。

    问题5:这是客户以前向我们介绍过的概念、但充电器的 OTG 开启限制使他们很难实现、除非您的系统能够在输入被移除时保证非常轻的负载。 在您的应用中、这可能意味着体积要低得多。 我想20V 电压轨是驱动放大器。

    用例4-
    问题6:"充电器"是什么意思? 理想情况下、BQ25713将是您的充电器、它已经在系统电源轨和电池电源轨之间具有一个外部 PMOS。 您是否在讨论 PD 输入源?

    问题7:我不能谈谈该参考设计中添加的保护器件、因为该帖子侧重于充电控制器。 但一般来说、我们始终建议使用保护电路作为对不受保护的锂离子电池的主要保护。 BQ25713只能被视为一个类似器件的二级保护。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    首先感谢您的快速回答、非常感谢!

    要逐点继续:

    Q1:此类电路必须已经存在,您能否推荐参考设计来处理20V 电源的握手?
    Q2:我想我们将不得不跳过此功能并依赖于外部 USB 充电器。

    注意:让我们使用"充电器"来指代 BQ25713电路、并将"外部充电器"用于交流/直流壁式连接 USB-PD 电源。

    Q3:放大器将驱动大约30W 的扬声器、因此为1.5A (最大值)。 可以吗?

    Q6:是的、PD 输入源、外部充电器。 我不确定 BQ25713与外部充电器在用户将其重新连接时的冲突。 我想确保充电器能够识别外部充电器、并且:
    a)停止使用电池为放大器供电
    b)开始为电池充电

    谢谢!

    此致、
    Samir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samir、

    对于 Q1:我没有想到会执行 USB PD 握手的特定参考电路、但您可以访问 USB 接口 e2e 论坛、获取他们关于您可以从哪个控制器和参考设计开始的反馈。

    您可能希望查看这两个展示下行端口的参考设计、但我不相信它们实现了 PD 控制器。
    www.ti.com/.../PMP40312
    www.ti.com/.../TIDA-01523

    对于 Q3:OTG 延迟时间不能执行此操作。 您需要的电容非常大且不合理。

    对于 Q6:如果您使用电池在 OTG 模式下运行、(假设您可以处理问题3中的系统欠压条件)、 您突然施加输入时、您可能需要一些外部电路和负载开关、如您所述、将放大器电源轨与输入隔离并禁用 OTG 模式。 它也不会自动开始为电池充电。 必须对该寄存器进行编程。


    此致、
    Joel H