请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24075 您好!
是否可以使用 BQ24075对双槽充电器进行1.5A 充电、优先级为一个电池充电、然后切换到另一个电池? 我在这里看一下2.4V 锂离子电池。 应如何实施? 我可以使用其他器件来完成设计。
此外、根据数据表、BQ24075应该能够从10kOhm NTC 读取电池温度正确吗?
此致、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.