This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:建议使用 SPX3819M3-3.3 P2P 器件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, LM1117, LM317, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796316/tlv1117-spx3819m3-3-3-p2p-device-recommendation

器件型号:TLV1117
主题中讨论的其他器件: LM1117LM317TLV767

嗨、大家好。

TI 是否也有 P2P 器件 SPX3819M3? 此器件输入规格可涵盖16V。 它稍微低一点。 那么、我们是否有类似或 P2P 功能器件来替代它?  我们的系统输入电压大约为12V。 输出为3.3V。 电流需要器件盖1A。

非常感谢您的反馈。

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    我们目前的最佳产品是采用 SOT-223封装的 TLV1117/LM1117、但它们仅高达800mA。 我看到 SPX 器件仅上升到500mA。 客户是否需要完整的1A 电流功能?

    如果需要1A 电流、则 LM317是一款很好的器件、因为它支持高达1.5A 的电流。

    如果客户可以接受非 P2P、我建议使用我们的新 TLV767。

    此致、

    Wilson