This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TS3808G01的延迟时间

Guru**** 2392275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796258/tps3808-the-delay-time-of-ts3808g01

器件型号:TPS3808

你(们)好

我收到了客户关于 TPS3808G01的问题。
它们将使用2uF 作为 CT、如果使用该值、则延迟时间约为11.4ms。
但该器件建议的延迟时间范围为1.25ms~10s。
如果他们使用2uF 作为 CT、延迟时间是11.4s 还是10s?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎正确地使用了数据表中规定的公式、但不建议将其用于大于10秒的可编程延迟。
    原因:
    在确保符合数据表规格方面、器件的验证延迟仅为10秒
    2.电容较大时,由于电容值的变化较大,精度会降低
    3、周期到周期的变化可能是由较大的容值引起的。 CT 电容器以特定频率充电和放电。 如果选择的电容器超过建议的最大程序延迟10秒、则 CT 电容器可能无法完全放电或充电。 我们确保在10秒延迟时器件将正常工作。