This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:有关配置为漏极开路的 GPIO 的问题

Guru**** 2550800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794317/ucd9090-q1-question-regarding-gpio-configured-as-open-drains

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD90160A

我使用的是3.3V 电源供电的 UCD9090-Q1 (和 UCD90160A)。 如果我将 GPIO 配置为开漏输出以连接1.8V 逻辑、能否将该 GPIO 上拉至1.8V? 我问的原因是、GPIO 的输入电路在配置为开漏输出时是否仍然有效、在这种情况下、它不希望在逻辑状态之间看到任何电压。 (请参阅 http://www.ti.com/lit/an/scla015b/scla015b.pdf)

请告诉我这样做是否安全。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您必须使用3.3V 上拉电阻。 1.8V 上拉电阻不起作用。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们一直使用1.8V 上拉电阻。 您能解释一下为什么1.8V 上拉电阻不起作用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我忽略了漏极开路情况。 对于过漏输出、您可以上拉至1.8V 而不会出现任何问题。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助。