This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:软启动功能

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796273/lm25011-soft-start-function

器件型号:LM25011

当输入电压开/关测试时 CSS 值增大(0.122uF)时、LM25011损坏。

您是否有任何原因导致 LM25011因 CSS 值的增加而受损?

VIN=34V、VOUT=26V、FSW=500kHz、无负载条件。

我想知道 CSS 放电功能。 在数据表方框图中、我认为 SS 引脚具有用于放电的 FET。
该 FET 何时打开? 是否存在 CSS 未完全放电的可能性、因为电容值较大、并且在这种情况下添加了 Vin、那么 LM25011会损坏?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei、

    软启动引脚连接到10uA 电流源。 增加软启动电容不会直接损坏 IC、但正如您提到的、软启动的缓慢影响可能会导致 IC 损坏。

    您的理论并非不可能、但您必须在很短的时间内关闭 VIN。 SS 将在热关断和 UVLO 期间放电、如方框图所示。

    您可以通过再次测试来证明您的理论、同时通过示波器观察 SS 和 VIN 电压。

    Sam