This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2893:UCC2891和 UCC2893之间的差异

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2893, UCC2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794826/ucc2893-the-difference-between-ucc2891-and-ucc2893

器件型号:UCC2893
主题中讨论的其他器件: UCC2891

大家好、

UCC2891和 UCC2893 IC 内部元件之间的差异是否仅为 AUX 端子的有源 L 和有源 H?
简而言之、有源钳位正向低侧钳位电路和有源钳位反激式高侧钳位电路中的 IC 差异仅为 钳位的输出端子的有源 L 和有源 H?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    我正在查看这两款器件、请给我一点时间回答您的问题。 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teng-San、

    我想在今天得到这个答案。

    你可以吗?

    还是其他人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    是的、UCC2891和 UCC2893之间的唯一区别是它是 P 沟道辅助开关还是 N 沟道辅助开关。
    反激式和前字拓扑都可以使用高侧或低侧钳位布置。 根据钳位电路的选择、辅助开关的栅极驱动要求有所不同。 如果选择了高侧钳位、则应选择具有 N 沟道辅助开关的 UCC2893。 如果选择了低侧钳位、则应选择具有 P 沟道辅助开关的 UCC2891。

    此致、
    Teng