This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:TPS92512DGQR 输入明码裕度

Guru**** 2518890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795146/tps92512-tps92512dgqr-input-pwming-allowance

器件型号:TPS92512

我需要调暗使用 TPS92512DGQR 的 LED 模块、但无法使用内置 PWM 引脚。  我只允许将电源线和接地线连接到器件。  功率信号将在15%到100%占空比之间以100Hz 的频率进行 PWM 处理。  我已经对此进行了处理、似乎可以正常工作、但如果这是可以接受的、或者可能会对器件造成长期损坏、我希望一些反馈重新导通。  下面是一个简化版原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    我认为它不会对器件造成长期损坏、但其行为可能不符合预期。 基本上、这是以100Hz 的频率打开和关闭的、该器件不打算以这种方式运行。 该部件具有可能无法正确调节电流的控制环路。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 James、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、