This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:EMI 性能

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796237/tps5450-emi-performance

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件:LMS3655

我目前有两个来自上述系列的器件1) TPS5450DDAR 和2) TPS5450MDDAREP。这两者之间有什么区别?SWIFT 转换器的含义是什么?

我的稳压器输入为24V、输出为12V。 工作温度要求-30至+55度   与其他产品相比、TPS5450MDDAREP 上的 EMI 性能是否更好?

如果我使用 TPS5450MDDAREP、但它不能提供低 EMI/辐射、则不能使用它。

此外、德州仪器还提供任何低 EMI 专用稳压器吗?

此致、

Pradeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、

    EP 版本表示"增强型产品"(有关 EP 的更多信息)。 它具有高可靠性并具有增强的规格、例如低至-55C 与-40C 的工作温度。

    SWIFT 是我们的一些直流/直流转换器的商标名称。

    EP 不应具有更好或更差的 EMI 性能。

    符合您规格的最佳 EMI 性能可能是 LMS3655。 封装和引脚排列可实现更好的布局、以满足 EMI 方面的要求。 它还具有扩频功能、可降低 EMI 峰值。

    Sam