This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130的 EN 逻辑

Guru**** 2522800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794772/tps82130-en-logic-of-tps82130

器件型号:TPS82130

你(们)好

我对 TPS82130的 EN 有疑问。
是否有有关脉冲范围的处方以使 EN 变为低电平?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    我会 尽快回复您 。


    此致、
    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的横田高彦:

    如果我正确理解了这个问题、您会问是否有一种强制 EN 引脚为低电平的建议方法、这个问题的答案是否定的 没有特殊的方法强制 EN 引脚为低电平。 信号必须处于第5页 DS 中列出的逻辑范围内、第9页对此进行了进一步说明。

    如果我误解了您的问题,请重新措辞,我很高兴能为您提供进一步的帮助!

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Omar - San

    感谢你的答复。
    我很抱歉没有解释。
    TPS82130是否需要在向 EN 输入低电平信号后禁用该器件的任何时间?

    此致、
    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Takahiko-San:

    感谢您的解释。
    EN 引脚被拉至低电平后、TPS82130不需要任何时间。 应在1-2微秒内禁用器件。

    此致、
    Omar Hegazi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Omar - San

    感谢您的回答。
    请让我再提一个问题。
    是否需要对低电平信号的脉冲宽度进行规定才能使该器件禁用?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko-San、

    禁用信号没有指定的脉冲宽度。 一旦信号变为低电平、器件将被禁用并保持禁用状态、直到信号再次变为高电平。

    此致、
    Omar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko-San、

    我再次阅读了您的问题、我认为您需要知道的是打开或关闭器件所需的最小脉冲宽度。 要回答这一问题、客户应确保在更改器件状态之前信号保持至少250ns。

    如果这回答了您的问题、请通过关闭主题进行确认!

    此致、
    Omar