This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A 的电感器电流

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796101/inductor-current-of-tps61021a

主题中讨论的其他器件:TPS61021ATPS2553

我们有关于 TPS61021A 的问题。

问题1.

在数据表第16页的图14 "启动波形"中、

电感器电流波形较大的地方。

(请检查随附的文档。)

请告诉我们 电感电流波形为何较大的原因。

问题2.

我们在 TPS61021A 的输入侧使用 TPS2553。

TPS2553的电流限制为200mA。

请告诉我们最大电流上升了多少。

有问题吗?

此致、

西泽高郎

e2e.ti.com/.../Question-of-TPS61021A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    电感器电流较大的原因是:在 Vout 达到目标值之前、低侧 FET 将以最大占空比工作、因此电感器电流将保持上升、直到 Vout 达到目标值。