This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:外部 EEPROM 的可能 AVDD 引脚电源

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796210/bq77915-could-avdd-pin-power-for-external-eeprom

器件型号:BQ77915

大家好、

客户正在评估我们的 BQ77915、他们想知道 AVDD 轨是否可以为外部 EEPROM 供电、电流约为2mA。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    AVDD 是许多关键内部电路的模拟电源、重要的是不要将其连接到数据表中指定的电容器之外的任何器件。 它不用于为外部电路供电。

    此致、
    Matt