This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:具有双热敏电阻的双电池。 我们如何将它们整合到器件的一个输入中?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2057W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795922/bq2057w-dual-batteries-with-dual-thermistors-how-do-we-incorporate-them-into-the-one-input-on-the-device

器件型号:BQ2057W
主题中讨论的其他器件: BQ2057

大家好、我们希望将 BQ2057W 与两节锂聚合物电池配合使用、最大电压为7.4伏、但每节电池都有自己的热敏电阻。

问题是 BQ2057只有一个用于热敏电阻监控的输入、我们需要将这两个输入合并到这个输入中。

您是否对我们如何将热敏电阻组合到器件中有任何建议、或者您可能有一个替代器件可以以这种方式容纳两个热敏电阻。

我们有两个彼此分开的单独电池、这就是它们具有单独热敏电阻的原因。

谢谢

Ian White

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    抱歉、我们没有适用于 BQ2017W 双热敏电阻应用的现成电路。
    我们拥有的其他器件也仅支持一个热敏电阻。