This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:TPS51116/51362/54620的 IBIS 模型

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51116, TPS54620, TPS51362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792249/tps51116-ibis-model-for-tps51116-51362-54620

器件型号:TPS51116
主题中讨论的其他器件: TPS54620TPS51362

大家好、  

我的客户正在使用 TPS51116/51362/54620执行 DDR 电源解决方案。  

由于处理器+ DDR +电源对于系统可靠性至关重要、因此它们需要进行 IBIS 仿真、因此需要 TPS51116/51362/54620的 IBIS 模型。

我只能在网站上找到 PSpice 和 TINA 模型、但这对它们来说是不够的。 因为他们希望进行板级仿真、所以这就是需要 IBIS 的原因。  

您能否帮助指出我可以从何处获取这些器件的 IBIS 模型? 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我仅支持 TPS51116、我将检查此器件是否具有 IBIS 模型。
    您能否提交 TPS51362和 TPS54620的单独帖子? 其他工程师将支持这两个部件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢钱的快速回答!
    当然! 我将使用分离的线程来实现它! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    我们没有用于 TPS51116的 IBIS 模型。
    如果客户在没有 IBIS 模式的情况下不使用此器件、我可以提交模型请求、但需要一些时间。
    此外、我还通过电子邮件与您联系、询问提交模型请求所需的业务信息。
    请告诉我您希望如何继续。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    由于我没有听到您的声音、我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    谢谢