This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:工作电压范围

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910, UCC28720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796035/ucc28910-operating-voltage-range

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: UCC28720PMP9243

我们需要尽快在3个项目上获得一些帮助。  所有这些都与 UCC28910和一个相似的故障条件、工作电压范围相关。  这些都是我们当前使用 UCC28910的产品。  所有原理图和组件信息均已提供给'Lough、Benjamin ' ben.lough@ti.com 和 Jenkins、Darren d.jenkins@ti.com 。  可以根据需要通过电子邮件发送上述文件。

产品1.
已测试(单相)电压范围:最小214VAC–未测试最大值
所需电压范围:140Vac - 630VAC

产品2.
经测试的(单相)电压范围:80.5–263VAC
所需电压范围:70VAC - 277VAC

产品3.
测试电压范围:85.8 - 245VAC
所需电压范围:70VAC - 277VAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    感谢您考虑使用具有集成开关 MOSFET 的 UCC28910反激式控制器。
    集成 MOSFET 的最大额定值为700V。 对于您的产品2和3、277Vac 的输入线路代表392V 的最大整流大容量电压。 这为反激式反射电压、泄漏电感尖峰和限制裕度留出了另一个308V 的电压。

    产品1的630VAC 输入会整流至891V、明显超出 UCC28910器件的700V 绝对最大额定值、不包括任何反激式电压和其他注意事项。 因此、UCC28910不适合直接在该电源轨上使用。
    请考虑在适用于583Vac 输入的 PMP9243参考设计中使用适用于 BJT 的 UCC28720反激式控制器、例如 :http://www.ti.com/tool/pmp9243
    此设计(和类似配置)可根据您的额外高压规格进行调整。

    此致、
    Ulrich