This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:UCC28019空载音频噪声问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795924/ucc28019-ucc28019-no-load-audio-noise-issue

器件型号:UCC28019

在输入电压高于150Vac 且负载为空载的情况下、PSU 将发出异常声音。

随附了 RD 测试报告、如何修改此现象?谢谢。

e2e.ti.com/.../_07892C67_-PFC-Issue_5F00_20190423.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、
    应用报告 SLUA688介绍了一种防止 UCC28019空载时出现音频噪声的方法
    www.ti.com/.../slua688.pdf
    在 VCC 和 ICOMP 之间放置一个电阻器会增加较小的偏移。
    另一件要检查的事情:
    您是否有足够的输出电容?
    如果输出电容过低、则系统可能会在空载时进入过压保护。
    这将导致 PFC 关闭并重新导通。
    请检查此项。

    此致
    John