This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:Bq Studio 显示55%为最大充电量

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794170/bq4050-bq-studio-showing-55-as-max-charge

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCEDV

你(们)好

我只使用4节4.2V 电池、每个电池与 BQ4050EVM 和 BQStudio 配合使用。 我无法获得 bqstudio 显示的100%费用。 它停止充电大约45%和55%。 bqstudio 下是否有任何特定配置?

此致

保罗·莫雷拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paulo、
    要使监测计正常工作、您需要使用我们的在线工具 gpccedv 正确配置 CEDV 参数。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、我们将这样做。

    此致

    保罗·莫雷拉