This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:高侧 FET 上的体二极管

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795772/tps54335a-body-diode-at-high-side-fet

器件型号:TPS54335A

你好

让我有一个基本问题。

TPS54335A 在高侧 FET 上具有体二极管?

   VF 和允许的损耗 (以 mW 为单位 )是多少?

我的客户已确认、因为他们有一个用例 Vin < PH。

请提供建议

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、存在体二极管、Vf 约为0.6V。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaw-San

    感谢 您的快速回答!

    请让我再回答一个问题。  

    您是否会建议 高侧 FET 的体二极管的正向电流限制(mA)?  

    它应该小于大约50mA ~?

    e2e.ti.com/.../clamp-diodes-a-one-way-street e2e&tisearch=Search-jp–Everything&_tickdt=MTU1NjE1MDk2MnwwMTY2ZjE4YjhmMjUwMDU2hkQxMjA1NTdiMzQ4MDIWOTUwMDE1MDODMA4NmU

    客户的问题是他们的用例 为 Vin < PH。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果体二极管的电流低于4A、则没有问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn - San
    感谢您的快速支持!