This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:生成10V 和-10V 时、5V 过冲

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794616/tps65131-q1-overshoot-on-5v-when-generating-10v-and--10v

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131UCD9090-Q1

您好!

我们在使用 TPS65131时遇到了一些问题。

在我们的电路板设计中、我们使用 LM5140QRWGRQ1从28V 输入生成5V 和3V3电源。
然后、从5V 开始、我们使用 TPS65131生成10V 和-10V 电压。

我们已使用 UCD9090-Q1对这些电源的启动进行定序。

5V 启动后、10V 启动后为10ms、-10V 启动后为15ms。

从下面的示波器图中可以看到、当10V 启动时、10V 会立即降低、从而停止10V 升高(因此是阶跃)、然后在10V 达到其调节状态时发生过冲。 对于-10V、行为略有不同、但我们仍然有过冲、如您所见。

我们的3V3/5V 设计原理图:

我们10V/-10V 设计的原理图:

请提供任何帮助。

如果我们无法解决、我们可能必须从竞争对手那里获取组件...

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年4月24日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Clement、
    根据您对问题的描述:
    ===========
    从下面的示波器图中可以看到、当10V 启动时、10V 会立即降低、从而停止10V 升高(因此是阶跃)、然后在10V 达到其调节状态时发生过冲。 对于-10V、行为略有不同、但我们仍然有过冲、如您所见。
    ===========

    我想澄清一点、您在 TPS65131的10V 输出端看到的阶跃不是由于5V 电源输入端出现的压降、而是因为一旦施加 EN_P10V 信号、 开关 Q17闭合、并且在升压转换器开始开关之前、输出端立即出现输入电压减去 D14二极管压降。 因此、这是 TPS65131升压转换器的正常运行、即使您从台式电源为 TPS65131提供5V 输入、也会发生这一步。
    在澄清上述问题后、 实际上、当启用 TPS65131的升压转换器时、5V 输入电源不应出现压降、这种压降很可能是并发的、因为输入电源无法提供为 TPS65131升压输出端的电容充电所需的浪涌电流。 您能否通过将大电容靠近 TPS65131输入并联到 C149或 C144进行实验? 您应该会看到5V 输入的压降立即降低。 这也可能是由于5V 电源和 TPS65131输入之间的迹线电感过大。 我还将联系 TI 内支持 LM5140QRWGRQ1的相应小组、以便他们也可以查看电路的该部分以提供任何进一步的反馈。

    现在、我们来了解一下 TPS65131输出端的简要过冲:启动时会出现一些过冲、但我认为您可能会遇到更大的过冲、因为您在 L16端使用较大的10uH 电感器、而数据表中的实际建议是4.7uH。 较大的电感器会减慢环路响应时间、因此可能会出现较大的过冲。 您还可以通过在 TPS65131升压和反相转换器输出端添加更多电容来减少过冲。 如果有三个电容器、我不确定这些输出端是否有一个8.2uF 电容器。
    我注意到的另一件事是内部电路原理图建议在数据表中将 VREF 去耦电容器(C148)设置为220nF。
    我希望这些建议有助于解决您所看到的问题。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    建议使用5V 工作台电源并从输入端移除 LM5140。  检查工作台电源是否能够提供 TPS 器件的瞬时启动电流。  如果问题是由于启动时的输入电压降低(LM5140的输出)、我会检查 LM5140是否未达到电流限制?  

    如果不是、我会研究加快 LM5140的环路响应、以便在 TPS 器件启动时5V 的输入电压不会降低。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于建议的第一个帖子、我们主要在询问之前测试了这些内容、但结果没有更好。

    我们将查看您最后的建议 David、谢谢。

    克莱蒙特