This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 是 ACF (有源钳位正向)拓扑控制器、是否可以在反激式应用中使用?

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795792/lm5025a-lm5025a-is-acf-active-clamp-forward-topology-controller-is-it-possible-to-use-in-a-flyback-application

器件型号:LM5025A
主题中讨论的其他器件: UCC28780

LM5025A 是 ACF (有源钳位正向)拓扑控制器、是否可以在反激式应用中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    由于主栅极驱动器和钳位栅极驱动器之间的时序关系、因此无法执行此操作。
    对于正向转换器、当主开关关闭时、钳位打开。
    当主开关再次打开时、钳位开关保持打开状态、直到下一个时钟周期。
    LM5025A 在此处允许一些时间延迟、但关系是相当固定的。
    借助反激式转换器、主开关关闭、次级开关为负载供电。
    如果钳位在主开关关闭期间处于激活状态、则次级绕组将无法向负载提供存储的全部功率。
    我想、将会发生的情况是、一些电源返回到直流电源、另一些电源返回到次级电源。
    在任何情况下、钳位信号的时序都将发生冲突、您的性能将受到影响。
    对于有源钳位反激式应用、TI 可使 UCC28780成为您应用中的最佳考虑因素。

    此致
    John