This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A 是否支持直流输入

Guru**** 2512595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795766/ucc28019a-whether-ucc28019a-support-the-dc-input

器件型号:UCC28019A

您好、专家、

客户询问 UCC28019A 是否支持直流输入设计。

条件:

输入为200Vdc~400Vdc

-输出为 410V、电流为2.6A

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、
    UCC28019A 将使用直流输入运行。
    所有参考材料都具有交流输入、遗憾的是没有可用的直流输入参考设计。
    此致
    John