This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:设置和检测信号路由

Guru**** 2337870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24720
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795600/tps24720-set-and-sense-signal-routing

器件型号:TPS24720

您好!

我在我的设计中使用 TPS24720、我查看了 TI 评估板上的 SET 和 SENSE 引脚的开尔文布线、以便尝试使其与我的设计类似。 遗憾的是、由于检测电阻器和 TPS24720的位置、我无法以相同的方式输出 SET 和 SENSE 信号。 在我的布局中、实际上跨越了 SET 和 SENSE。 从数据表中可以看出、这些信号应该并排连接、但由于交叉原因、轨道中的某些部分将不会这样。 当我需要将设置的导线连接到其引脚时、我是否只是尝试并排运行这些线尽可能长、然后断开到另一层?  此外、根据开发板、在这些导线旁边运行 VCC 线有多重要?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我们建议将布线设置为较短并进行感应、并排运行以最大限度地提高共模抑制。 仅在必要时使用过孔。
    确保这些布线不靠近噪声源。
    此外、在与 RSENSE 接触的点使用开尔文连接。 如果未使用开尔文连接、则电流限制精度会降低、电流限制可能会过早跳变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复。 VCC 信号如何、它是否需要在诸如开发板的这些线路旁运行?

    此外、长度匹配对于设置和感测导线是否重要?

    谢谢

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    到 VCC 引脚的走线不需要与 SET 和 SENSE 线并联。 确保 VCC 引脚上的去耦电容器具有连接到引脚和 GND 的最小走线长度。
    建议将要设置和检测的走线并排运行、以便耦合的任何噪声在两条线路上都是相同的。 该共模噪声将被内部放大器抑制、从而最大程度地降低噪声耦合对这些线路的影响。
    因此、请尝试尽可能长地运行这些行。 当您并排运行这些线时、您最终会匹配长度。 因此、无需匹配长度。